This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54328的 VREG5输出

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809057/vreg5-output-of-tps54328

主题中讨论的其他器件:TPS54328

我们有关于 TPS54328的问题。

我们需要检查 VREG5的输出与温度之间的关系。

例如、VREG5通过改变温度而变化。

您有数据或数字吗?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在周一检查是否有数据、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有可供您参考的数据(Vin=18V、无负载):

    temp=-40℃、VREG5 (平均值)=5.478177V;

    温度= 25℃、 VREG5 (平均值)= 5.473957V;

    temp = 125℃、 VREG5 (average)= 5.460769V;

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    这是您的测试数据吗?

    保证值还是参考值?

    您是否有有关整个温度范围内变化的数字?

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它只是测试数据供参考、我们在许多温度点没有这个数字、 您可以在整个温度范围内获得趋势、谢谢。