This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:如何配置电池配置?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809563/bq25703a-how-to-config-the-battery-configuration

器件型号:BQ25703A

你(们)好

参考 BQ25073A 的规格、4节电池的配置要求 CELL_BATPRESZ 电压为 VDDA 的75%、但参考演示板、其电压仅为 VDDA 的64%、EVM 板设计是否有问题? 我的产品是4节电池(每个电池4.35V)、我使用的电阻为56K。 是否有任何问题?我是否需要将其更改为另一个值?

电池单元配置:

EVM:

我的原理图:

   当最大充电器电压为17.4V (4芯配置,4.35V)时,如何在 CELL_BATPRESZ 选择电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照您所示的数据表容差进行设计、即75%标称值、68.4%最小值。

    EVM 尝试以需要较少跳线的方式使用电阻器组合、因此它不会尽可能接近每个设置、尽管我认为它仍在容差范围内

    对于 EVM 上的4节电池、连接 JP2和 JP3并使 J4保持开路。  JP2将 R24短路、因此没有影响。  然后在安装了 JP2和 JP3的情况下,这将创建 R20 || R21,此组合与 R28串联,因此电阻分压器比率为 R28 /(R28 +(R20 || R21))。  探测 R20 = 120K、R21 = 64.9K、R28 = 100K。

    R20 || R21 = 1/(1/R20 + 1/R21)= 42.1K

    然后100K/142.1K = 70.4%

    这不完全是75%、但它在容差范围内、因为它大于68.4%。  

    也就是说、您应该尝试将分压器设置为尽可能接近75%。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我错误地计算了电阻器值。