This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:启动期间的 PG 噪声

Guru**** 2510655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787965/tps40322-pg-noise-during-start-up

器件型号:TPS40322

您好!

我们使用的是 TPS40322。 发现其 PG 将在启动期间显示噪声、随附的波形 Vout 和 PG。 在 Vout 斜升期间导致这种噪声的潜在原因是什么? 请提供建议。

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、落基、

    我看不到波形。 您可以附加它吗?
    您也可以将其发送到我的电子邮件箱。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、落基、

    由于我们正在通过电子邮件讨论此问题、因此我将关闭此帖子。

    谢谢