This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92075:极低光照

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783251/tps92075-very-low-light

器件型号:TPS92075

您好!

我刚刚在使用 TPS92075的新230VAC 电路板上通电。

这是原理图:


输出上有4个 LED (串联、3Vx4 = 12V)、Rsense 为0.95 Ω、达到~500mA

主要问题是 LED 电流为~3mA (Rsense 上的电压为~4mV)

次要问题是 LED 在2-3秒后亮起


我可以检查什么?

我不需要调光它、有一些组件控制三端双向可控硅开关元件? 我可以删除它们吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果没有 TRIAC 调光器、您可以短接 R1、移除 C2和 R2。 可能会删除 R5、D3和 C6。

    TPS92075的引脚3上的电压是多少? 还是 R8的左侧? 您可以移除 R5以查看电流调节是否增加。

    您在哪里获得了原理图上的值、例如 R7、R6、R5、C6、 D3?

    如果电流较低、则由于 C4充电、导通速度较慢、因此如果电流问题得到解决、也可能会出现这种情况。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚3上的电压为~4mV (R8上为0V)。

    我删除了 R5、但没有任何变化。

    目前我还没有 L1 (我买过、但还没到)。 我想这只是一个滤波器、这是否应该是一个问题?

    我还必须使用 FM4005更改 D5。 目前、我正在使用仓库中的通用二极管...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 L1不在电路中、是否短路/旁路? 如果将其移除、则电路将不会通电。

    您不能使用 FM4005、它不适用于高频、它是一个60Hz 整流器二极管。 由于二极管恢复时间太长、这可能会导致电流感应误跳闸。 D5需要是超快恢复或碳化硅二极管。 请查看数据表和 EVM 以获取示例。 230 VAC 更难实现、因为根据您的开关频率和电流、即使是快速/超快的恢复二极管也可能不够好。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Irwin、

    L1短接。

    我试过 FM4005和 MBR40250 (2 MBR 串联)、但结果相同。
    我将尝试使用超快二极管、看看这是否能解决问题。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否使用示波器查看引脚1、3、4、5和6?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 D5替换为 BA159

    我使用隔离收发器1:1进行了试走、但电路板在上电后会灼伤... 我不是

    我发现保险丝 R1、R10、R11熔断、Q1、Q2、D3短路。

    我使用50Vdc 为新电路板通电(有道理吗?)

    它似乎运行不好、我不知道它是否由于低输入电压而运行不好。

    您可以在此处看到 DSO 捕获:

    引脚1和3:

    引脚1-4:

    引脚1-5:

    引脚1-6:

    我发现 L2和 D5过热...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想 D5很热。  开关电源不能使用标准恢复二极管。  您需要使用超快速或碳化硅来满足您的电压要求。  从之前的帖子中可以看到: "您不能使用 FM4005、它不能用于高频、它是一个60Hz 整流器二极管。 由于二极管恢复时间太长、这可能会导致电流感应误跳闸。 D5需要是超快恢复或碳化硅二极管。 请查看数据表和 EVM 以获取示例。 230 VAC 更难实现、因为根据您的开关频率和电流、即使是快速/超快的恢复二极管也可能不够好。" BA159也是一种标准恢复(慢速恢复)二极管。  它看起来像是对开关电源短路、并且由于高频重复恢复而变得非常热。  它用于50/60Hz 整流。

    我检查了您的电感器、它开始饱和至低于您的输出电流要求、这也不起作用、并且很可能导致灾难性故障。  该器件会针对饱和电流设置0.35A 的电流。  您的波形没有意义、其中存在偏移、例如引脚1和引脚6、引脚6是关断时间、它在1.2V 下跳闸、但这不是示波器图片所示的那样。  此外、引脚5应该是 VCC?  如果您现在想使用此电感器、我建议将输出电流降至最大0.25A、以使其正常工作。

    此致、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Irwin、

    我使用的是 BA159、因为在其数据表中、我找到了"快速开关"和"用于消费类和电信领域的电源、逆变器、转换器和续流二极管的快速开关整流"、但我正在等待购买的超快速二极管。

    数据表 BA159

    由于 DSO 的 GND 在桥式整流器之前、因此存在0.7V 偏移、因此所有图像都具有0.7V 偏移(在上一个测试中、我使用50Vdc)。

    可能我必须降低 R4值才能将其与50Vdc 配合使用...

    在第一个原理图中、我忘记更新 L2、抱歉。 在电路板上、我有 Wurth 7447709681:680uH、饱和电流1、3A。 但我将使用 HV 版本 :7687709681

    我将尝试使用其他二极管、我将告诉您它的工作原理

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    二极管是此设计中非常关键的部分、因为它是230VAC 和硬开关。  如果您可以订购碳化硅以尝试它、则可以将其作为一种消除问题的方法。  BA159恢复速度太慢。  看看 TRR、它应该大约为35ns、即使它依赖于二极管才能正常工作。  超快速恢复二极管应该工作、并且知道恢复是否不会导致问题、是由器件温度引起的(MOSFET 和二极管)。  碳化硅可以工作、但价格昂贵且具有高 Vf。  R4应该在较低的电压下正常工作。  除了齐纳二极管的泄漏之外、该节点上实际上没有任何下拉电阻。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    还没有解决,我目前没有任何其他的东西…

    我将尝试 使用 STPSC406D 和 STTH2R06 二极管、我将在几天内为您提供最新信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我有一些更新、我用 SSTH2R06A 替换了开关二极管 、并使用"designcalculator"电子表格和 PMP6016 评估板的值增加了 R4、R6、R7、C7的值。

    以下是更新的原理图:

    它的行为更好、但我认为它运行不好:使用智能手机、我可以看到输出闪烁、而 T2 (开关 MOS: IPN80R3K3P7)变得很热。

    我在此附上 DSO 收购、以征求您的意见。

    引脚1:

    引脚1黄色、引脚3绿色:

    引脚1黄色、引脚4绿色:

    引脚1黄色、引脚5绿色:

    引脚1黄色、引脚6绿色:

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一些事情。 我会尝试减小 R9、该值会增加开关损耗、尽管二极管必须能够恢复、否则开关损耗会增加(这是选择正确的续流二极管)。 您能否在整流交流峰值附近获得漏极波形的示波器图片(这是高电压)? ST 具有一些可以工作的功能、但这些功能并不容易找到。 对于这种设计、您的开关频率似乎很高。 我会尝试使用100 KHz 或更低。 其中一个原因是前沿消隐、但更大的问题是开关损耗和其他负面影响。 在较低的电流下可能具有较高的 LED 堆叠电压。 由于降压比、此设计会使 LED 电流更高导致的开关损耗大幅降低、因此会给您带来不利影响。 在50V 时、LED 电流将下降至125mA 左右。

    我不理解 CS 引脚波形(看起来不一致)、而且添加到 CS 的电路在如此低的占空比下无法正常工作。 您可以在上一个示波器图片中看到占空比、两个噪声尖峰之间的时间是导通时间、斜坡是关断时间、占空比非常低(12V 输出230 VAC 输入时的预期结果)。 在交流电的峰值时、占空比为12V/230V*1.414 = 3.7%。 由于损耗和续流二极管、导通时间会更高、但您可以看到导通时间有多短。 降低开关频率将有助于大幅降低损耗、但电感器可能需要具有更大的值。

    在12V 输出下、您可能还会遇到 VCC 问题。 VCC 电容器可能需要增加、但最好只具有更高的 LED 堆叠电压。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 R3增加到400k Ω、将 R9降低到39R、将 C8增加到400nF、将 C4增加到2000uF。

    频率现在接近1000kHz。

    灯看起来正常、但闪烁频率为100Hz。

    以下是 Q1漏极(绿色)和 Q2漏极(黄色)的波形、接近于整流交流峰值:

    下面是 LED 电压和电流:

    我的设计必须具有12V 500mA 输出。 您认为这很困难还是不可能?

    "CS 引脚"是指什么引脚?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您的意思是100kHz 而不是1000KHz?  它在1000 KHz 时不工作。

    将出现100Hz 纹波、这是功率因数校正的函数。  此外、您的电流波形没有意义、它将变为负值。

    考虑一下转换比、从230VAC 到12VDC 不会是最佳的。  它可以正常工作、但必须检查最短导通时间等事项。  MOSFET 和二极管恢复电流将为500mA、如果输出为48V、则为该电流的四分之一、从而使开关损耗大幅降低。  此外、续流二极管的损耗百分比也会更高、VF/12V 与 VF/48V。  它可以正常工作、但不能正常工作。

    CS 引脚波形、有时会出现斜率上升、有时不一致、因此我不知道这是什么:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    是的、它接近100kHz 而不是1000kHz……

    电流在交流中耦合、您可以在此处找到直流波形:

    在这里、您可以找到引脚1 (黄色)和引脚3 (绿色)。 有2张图片、一张图片的值较高、另一张图片的值较低:

    现在、CS 引脚似乎具有常规行为(在我之前的帖子中报告了新值)。

    在当前情况下、它似乎正常工作、只有 Q2变得很热... 但您已经告诉我如何减少 Q2上的损耗。

    有一种解决方案可以最大限度地减小 LED 电流纹波? 我尝试添加电容、它有所改进、但空间不足。

    我的目标是使用12V 500mA LED、LED 电流无纹波。 TPS92075是最佳解决方案还是最好使用其他解决方案?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS92075可能不是最佳选择、因为降压比很高、但其他设计会更复杂。 100Hz 纹波是从50Hz 或60Hz 进行功率因数校正的函数、增加输出电容值实际上是降低输出电容值的唯一方法。 1000 uF 的额定电压是多少?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED 电容器为1000uF 25V

    感谢您的支持、现在我已经了解了 TPS92075更好的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是16V 电容器、则可以在相同尺寸的封装中获得2倍的电容值。 如果输出为12V、则16V 电容器应该正常。

    此致、