您好!
我刚刚在使用 TPS92075的新230VAC 电路板上通电。
这是原理图:
输出上有4个 LED (串联、3Vx4 = 12V)、Rsense 为0.95 Ω、达到~500mA
主要问题是 LED 电流为~3mA (Rsense 上的电压为~4mV)
次要问题是 LED 在2-3秒后亮起
我可以检查什么?
我不需要调光它、有一些组件控制三端双向可控硅开关元件? 我可以删除它们吗?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我刚刚在使用 TPS92075的新230VAC 电路板上通电。
这是原理图:
输出上有4个 LED (串联、3Vx4 = 12V)、Rsense 为0.95 Ω、达到~500mA
主要问题是 LED 电流为~3mA (Rsense 上的电压为~4mV)
次要问题是 LED 在2-3秒后亮起
我可以检查什么?
我不需要调光它、有一些组件控制三端双向可控硅开关元件? 我可以删除它们吗?
非常感谢
您好!
我想 D5很热。 开关电源不能使用标准恢复二极管。 您需要使用超快速或碳化硅来满足您的电压要求。 从之前的帖子中可以看到: "您不能使用 FM4005、它不能用于高频、它是一个60Hz 整流器二极管。 由于二极管恢复时间太长、这可能会导致电流感应误跳闸。 D5需要是超快恢复或碳化硅二极管。 请查看数据表和 EVM 以获取示例。 230 VAC 更难实现、因为根据您的开关频率和电流、即使是快速/超快的恢复二极管也可能不够好。" BA159也是一种标准恢复(慢速恢复)二极管。 它看起来像是对开关电源短路、并且由于高频重复恢复而变得非常热。 它用于50/60Hz 整流。
我检查了您的电感器、它开始饱和至低于您的输出电流要求、这也不起作用、并且很可能导致灾难性故障。 该器件会针对饱和电流设置0.35A 的电流。 您的波形没有意义、其中存在偏移、例如引脚1和引脚6、引脚6是关断时间、它在1.2V 下跳闸、但这不是示波器图片所示的那样。 此外、引脚5应该是 VCC? 如果您现在想使用此电感器、我建议将输出电流降至最大0.25A、以使其正常工作。
此致、
此致、
谢谢您 Irwin、
我使用的是 BA159、因为在其数据表中、我找到了"快速开关"和"用于消费类和电信领域的电源、逆变器、转换器和续流二极管的快速开关整流"、但我正在等待购买的超快速二极管。
由于 DSO 的 GND 在桥式整流器之前、因此存在0.7V 偏移、因此所有图像都具有0.7V 偏移(在上一个测试中、我使用50Vdc)。
可能我必须降低 R4值才能将其与50Vdc 配合使用...
在第一个原理图中、我忘记更新 L2、抱歉。 在电路板上、我有 Wurth 7447709681:680uH、饱和电流1、3A。 但我将使用 HV 版本 :7687709681
我将尝试使用其他二极管、我将告诉您它的工作原理
此致
您好!
二极管是此设计中非常关键的部分、因为它是230VAC 和硬开关。 如果您可以订购碳化硅以尝试它、则可以将其作为一种消除问题的方法。 BA159恢复速度太慢。 看看 TRR、它应该大约为35ns、即使它依赖于二极管才能正常工作。 超快速恢复二极管应该工作、并且知道恢复是否不会导致问题、是由器件温度引起的(MOSFET 和二极管)。 碳化硅可以工作、但价格昂贵且具有高 Vf。 R4应该在较低的电压下正常工作。 除了齐纳二极管的泄漏之外、该节点上实际上没有任何下拉电阻。
此致、
您好、Irwin、
还没有解决,我目前没有任何其他的东西…
我将尝试 使用 STPSC406D 和 STTH2R06 二极管、我将在几天内为您提供最新信息。
此致
您好、Irwin、
我有一些更新、我用 SSTH2R06A 替换了开关二极管 、并使用"designcalculator"电子表格和 PMP6016 评估板的值增加了 R4、R6、R7、C7的值。
以下是更新的原理图:
它的行为更好、但我认为它运行不好:使用智能手机、我可以看到输出闪烁、而 T2 (开关 MOS: IPN80R3K3P7)变得很热。
我在此附上 DSO 收购、以征求您的意见。
引脚1:
引脚1黄色、引脚3绿色:
引脚1黄色、引脚4绿色:
引脚1黄色、引脚5绿色:
引脚1黄色、引脚6绿色:
谢谢你
您好!
我假设您的意思是100kHz 而不是1000KHz? 它在1000 KHz 时不工作。
将出现100Hz 纹波、这是功率因数校正的函数。 此外、您的电流波形没有意义、它将变为负值。
考虑一下转换比、从230VAC 到12VDC 不会是最佳的。 它可以正常工作、但必须检查最短导通时间等事项。 MOSFET 和二极管恢复电流将为500mA、如果输出为48V、则为该电流的四分之一、从而使开关损耗大幅降低。 此外、续流二极管的损耗百分比也会更高、VF/12V 与 VF/48V。 它可以正常工作、但不能正常工作。
CS 引脚波形、有时会出现斜率上升、有时不一致、因此我不知道这是什么:
此致、
您好、Irwin、
是的、它接近100kHz 而不是1000kHz……
电流在交流中耦合、您可以在此处找到直流波形:
在这里、您可以找到引脚1 (黄色)和引脚3 (绿色)。 有2张图片、一张图片的值较高、另一张图片的值较低:
现在、CS 引脚似乎具有常规行为(在我之前的帖子中报告了新值)。
在当前情况下、它似乎正常工作、只有 Q2变得很热... 但您已经告诉我如何减少 Q2上的损耗。
有一种解决方案可以最大限度地减小 LED 电流纹波? 我尝试添加电容、它有所改进、但空间不足。
我的目标是使用12V 500mA LED、LED 电流无纹波。 TPS92075是最佳解决方案还是最好使用其他解决方案?
非常感谢