This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:通道到通道 ABS 额定电压

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1, UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809366/ucc21222-q1-channel-to-channel-abs-voltage-rating

器件型号:UCC21222-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21520-Q1

大家好、团队、

我是否可以要求 UCC21222-Q1具有通道间电压额定值、例如 UCC21520-Q1?

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koh、

    我在高功率驱动器组的应用团队工作、可以帮助您解决问题。

    UCC21222-Q1的通道间电压额定值应与 UCC21520-Q1相同。 请记住、这是器件内部的功能额定值。 从外部来看、通道间电压受爬电距离和间隙的限制、这通常取决于工作电压、材料组和污染等级。 此外、我们不建议使用比数据表第6页列出的初级到次级额定值更高的通道电压。

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗? 正在切换什么工作电压? 确定爬电距离/间隙要求使用了什么标准?

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John。

    我将与您联系、在离线时分享一些信息。

    此致、