This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:TPS7A7001负载瞬态响应

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001, TPS7A7001EVM-065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809662/tps7a7001-tps7a7001-load-transient-response

器件型号:TPS7A7001

嗨、大家好

我想获取一些有关 TPS7A7001负载瞬态响应的信息/图表来评估我的设计。 Vout=3.3V、纹波与 Iout 间的关系

尽快

谢谢

广义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广义、

    瞬态性能将取决于应用特定数据、包括输入电压、输出电压、输出电流、电容甚至布局寄生效应。  请查找您在我们 EVM 上参考的一些负载瞬态响应。

    如果您有原型板、我们建议您在电路板上执行自己的瞬态测试。  否则、TPS7A7001EVM-065可在原型设计阶段早期使用。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回复。

    广义