This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843-SP:VC 和 VCC 隔离

Guru**** 2508765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809704/uc1843-sp-vc-and-vcc-isolation

器件型号:UC1843-SP

VC 是否可以由 Vcc 单独的电源供电? 这些电压之间是否存在任何相对的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    Vcc 和 VC 引脚可完全独立供电。

    它们都具有30V 的绝对最大值、并且彼此不相关。

    谢谢、

    Daniel