This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:-

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787629/em1402evm--

器件型号:EM1402EVM

尊敬的先生/女士:

我目前在 TU Delft 大学工作、负责模拟评估模块-EM1401EVM-。 我已经阅读了操作规范、它需要一个 BMSview v2.2.2软件(PC GUI)。 遗憾的是、该软件在互联网上的任何位置都不存在。 此外、我想提及的是、在您的网页中、没有特定项目(EM1401EVM)的指示。 我已经说过支持、他们告诉我、特定的项目已经过时了。 您能否推荐市场上(或在线)仍在使用的等效软件? 如果情况并非如此、我的教授询问您是否可以更换电路板、因为我们支付了大量费用、或者是否可以向我们发送您在 EM1401EVM (可能在您的驱动器中)上可能拥有的所有信息(包括驱动器)。

提前感谢您。

此致、

Antreas Naziris

P.S. 在器件型号上、我添加 了 EM1402EVM 而不是 EM1401EVM、因为 它不再存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antreas、

    很抱歉给您带来不便、是的、此 EVM 已停产一段时间。 对于退货、取决于供应商以及您订购器件的时间、如果器件通过我们的网站、我必须将您送回客户支持、因为这是一个技术论坛。 至於提供资源方面,我会研究一下我们有甚么,但我怀疑我们是否可以在这点发出资料。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    感谢您的回答。 该器件已于2016年10月从您的网站订购。 即使客户支持将我转至您、我也会向客户支持发送一封电子邮件。 是否有关于发送材料的更新?

    提前感谢您。

    此致、

    Antreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antreas、

    我们无法提供有关 EM1401EVM 的任何资源。 很抱歉给您带来不便、请联系客户支持。

    此致、

    泰勒