This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:全新设计

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787645/tps54561-new-design

器件型号:TPS54561
主题中讨论的其他器件: LM73605

你(们)好

我正在设计新的直流到直流: 输入24伏输出:12伏 负载:5安。

我想使用 tps54561

是否建议在新设计中采用转换器?

如果不是、您可以建议使用新的 p/n

谢谢

Pascal

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS 器件足以满足您的需求。 我还建议您考虑 LM73605 Pascal。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-Pg20-power2.pdfHiDavid 先生

    最后,我将使用 LM73605。

    连接的设计。

    请检查是否正常。

    如您所见,我在 SW 引脚上添加了缓冲器 RC (我以前在降压器设计方面有过不好的体验),它是否正常?

    请了解有关转换器的最佳布局的规则。

    感谢您的支持

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pascal、您好!

    我检查了原理图、设计看起来不错。

    关于布局指南、数据表提供了关键组件的放置和布局的分步指南。 有关这些指南、请参阅数据表中的第10节。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pascal、

    以下是我们的建议:

    1.在输出端再添加一个22uF/35V 电容器。
    2.将 outptu 电感器增加到10uH。

    休息一下,一切看起来都很好。

    Ambreesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh

    感谢您的快速回答。

    我将遵循您的建议。

    关于负载:

    我板上的 DC 到 DC 驱动 一个帧捕捉器板(另一个板) :负载为1.93安培,使用 Fluke DVM (输入电容器在电路板+FPGA +DDR3 +ARM 处理器+SER DES+逻辑驱动器上的入口处为160 uf)测量。

    问题是(可能是) :      我的主板和帧捕捉器主板之间连接一根10米长的电缆(4 x 22 AWG:2根电线用于+12VDC,2根电线用于接地)。

    我是否必须 在   直流/直流转换器的输出端添加组件以驱动电缆?

    谢谢

    Pascal

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    谢谢、我将遵循您的建议。

    关于负载:

    我板上的 DC 到 DC 驱动一个帧捕捉器板(另一个板):负载为1.93安培,使用 Fluke DVM (输入电容器在电路板+FPGA +DDR3 +ARM 处理器+SER DES+逻辑驱动器上的入口处为160 uf)测量。

    问题是(可能是):我的主板和帧捕捉器主板之间连接一根10米长的电缆(4 x 22 AWG:2根电线用于+12VDC,2根电线用于接地)。

    我是否必须在直流/直流转换器的输出端添加组件以驱动电缆?

    谢谢

    Pascal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pascal、您好!

    在长电缆运行之前、在转换器附近添加输出电容器。 您可能需要在长电缆的末端使用一些去耦电容器。

    希望这对您有所帮助?