This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL760M33-Q1:TL760M33-Q1将非常热

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL760M33-Q1, LM2596, TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809094/tl760m33-q1-tl760m33-q1-will-be-extremly-hot

器件型号:TL760M33-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2596TPS62177

我在我们的新设计中使用 TL760M33-Q SMD。 我在输入上使用0.1uF、在3.3V 输出上使用 a22uF。 部件温度超过100摄氏度。 这是正常的吗?
也许我会使用特殊的热管理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remo、

    线性稳压器内耗散的功率将提高稳压器的温度。  稳压器内耗散的功率为:

    PD =(Vin - Vout) x Iout

    根据应用的功率耗散、环境温度和布局、稳压器温度可能会达到100 C

    请务必注意、稳压器的主要散热器是 PCB 铜。  尤其是对于 TL760M33-Q1、主散热器是稳压器本地的 GND 铜。  因此、PCB 布局会影响稳压器的热性能。  以下应用报告讨论了对电路板布局布线对线性稳压器热性能的影响:

    http://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan 的回答。
    很抱歉、我认为使用 LDO 创建3.3V 电压的想法是错误的。
    我忘记说我使用21伏电池来转换3.3伏的电压值。
    降压稳压器可能是正确的解决方案吗? TI 的器件 能为您提供建议。
    输入电压16-23伏
    功耗为300 - 400mAh
    单路输出3.3V
    价格和外部器件。 但我不喜欢 PCB 上的极端温度。
    以前我使用的是 LM2596、该器件非常适合5V 电压。 但它可以小一点  

    此致

    Remo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remo、

    TPS62177是一款非常简单的小型直流/直流转换器、符合您的规格。