This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:V33D 上升期间 AD 引脚的状态是什么?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786864/ucd3138a-what-s-the-status-of-ad-pins-during-v33d-rising-up

器件型号:UCD3138A

你好

我想知道在 V33D 上升期间 AD 引脚的状态。 这里是我在测试电路板的所有信号时得到的一些奇怪的波形。 你能解释一下吗?

BR

Dana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、ADC 输入和 V33A 之间连接了 ESD 二极管。

    当 V33A 已经高于2.9伏时、这些二极管被反向偏置、因此 ADC 输入为高阻抗。

    但当 V33A 斜升时、情况并非如此。 在这种情况下、这些二极管 可能会导通并下拉您的信号。

    希望这有道理。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yitzhak
    感谢您的回复。 您能更详细地解释一下吗? 为什么 AD 引脚会击穿? (请参阅波形2 AD02和 AD13)
    如果有图、最好帮助我了解这种情况。
    期待您的回复
    黄达纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dana:

    您是否仅注意到 AD02和 AD13上的情况、还是注意到其他 ADC 通道/输入上的情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dana:
    我们没有听到您的反馈。
    问题是否已解决?
    如果不是、请尽量回答上述问题。
    此致、