This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:BQT24157 OTG

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809520/bq24157-bqt24157-otg

器件型号:BQ24157

两个问题:

1.BQT24157:当充电断开时、VBUS 的输出是否会立即下降

2.寻找充电管理芯片:
1)电池可由外部5V 输入供电;
2 μ A)外部输入电源,它具有稳定的5V 输出(电流约为1A)、在电源路径切换中不会出现短期断电现象;
3)该5V 输出可通过短按/长按按钮来控制输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      在移除 VBUS 和开启 OTG 之间有一个短暂的延迟(<50ms)。

    此致、

    Jeff