This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想找一个双输入充电器 IC、一个用于 USB 端口,一个用于直流输入适配器,请给我一个建议、我的要求如下所述

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24038, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809410/i-want-to-find-a-dual-input-charger-ic-one-for-usb-port-one-for-dc-in-adapter-please-give-me-a-recommendation-my-requirement-is-described-below

主题中讨论的其他器件:BQ24038BQ25601

支持双输入充电器

2.DC IN 端口充电电压>12V,USB IN 端口充电电压>5V

3.充电电流>1.5A

4.默认充电完成电池电压为4.35V,支持的软件设置。

5.支持 PCB 穿孔设计(例如焊球间距>0.65mm 或封装类似于 QFN 等。)

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于具有最大充电电流1.5A 线性充电器的线性充电器、请查看 BQ24038、它可以为电池充电高达4.36V。 这是独立充电器。  

    BQ25601是一款开关充电器、可通过 I2C 和13.5V 的最大输入电压为高达3A 的电流充电。 双输入将需要外部电路。