This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:降压转换器 TPS5450振荡器的内部设定的最小和最大自由运行频率

Guru**** 2526550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809324/tps5450-minimum-and-maximum-internally-set-free-running-frequency-of-the-oscillator-of-step-down-converter-tps5450

器件型号:TPS5450

我想了解一些有关降压转换器 TPS5450的信息。
在数据表的"6.5电气特性"表中(TJ =-40°C 至125°C)、振荡器的内部设定自由运行频率从最小值400kHz 变为最大值600kHz。
然后在第6.6章中、显示了振荡器频率与结温间的关系图。
我想了解振荡器频率达到最小400kHz 的条件是什么:它是否仅在-40°C 时达到400kHz? 或者、它是否取决于其他原因、因此在25°C 时是否可以达到400kHz、在25°C 以下时是否可以达到<400kHz?
谢谢你
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电气特性表上的400kHz 至600kHz 限值涵盖了-40°C 至125°C 的整个温度范围。 此限值基于多个器件、并针对器件间的差异添加了一些保护频带  

    而所示的振荡器与频率间的关系图只是一个单位在-40°C 至125°C 的温度范围内的典型特性  

    因此、在电气特性表限制中、我们可以确保器件的工作频率应在400kHz 至600kHz 之间

    谢谢

    -Arief