This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:两个引脚与 GND VC1和 VC0之间的两个电容的影响

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809397/bq76940-the-effect-of-two-capacitance-between-two-pins-and-gnd-vc1-and-vc0

器件型号:BQ76940

您好!

  我们想知道 VC1和 VC0两个引脚之间的两个电容有什么影响、为什么两个引脚之间需要 GND? 这是与 VC1  和 VC2、VC2和 VC3等其他引脚设计相比的差异 请帮您解决这个问题吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    此配置可防止电池上的阶跃负载使电池的电压下降、从而使 VC0降至其基准 GND 以下。  此处电容器的差分连接会将 VC0推至 GND 以下、这可能会中断某些器件设计上的运行。

    许多应用将 CC 电容器从 VC1连接到 VC0、没有任何问题、但我们建议将该电容器连接到 GND、作为最佳方法。

    此致、

    Matt