This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:为 AGV 创建电源系统

Guru**** 2556990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809357/bq76940-creating-a-power-system-for-agv

器件型号:BQ76940

面临移动平台非标准电源系统的挑战。 我没有冷却功能。 我不可能放置大型开关器件。 请告诉我下面的图表是真实的? 我无法放置大型继电器。 我有很多18650尺寸的电池。 我需要避免因帕拉特尔诺戈包裹而丢弃容器。 我很乐意提供任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergei、

    我不确定这张图片来自哪里。 根据串联电池的数量、您可以根据需要选择合适的器件类型。 如果您想了解有关 BQ76940的更多信息、可以在产品文件夹中阅读有关该器件的更多信息、或者您可以从以下有关使用该器  件构建原理图的视频开始:training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940使用该器件的参考设计不使用继电器。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢您的回答。 说到继电器、我所说的是用于充电的器件和用于在电池亮起时断开负载的器件。 我想这会对每条连续的线路充电。 并实现平衡。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergei、

    常见的方法是使用 FET 进行充电和放电。 您可以在本应用手册的第6节(FET 驱动器) 中阅读有关此功能如何适用于 BQ76940的更多信息:http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf。 本应用手册还包含有关电池平衡的详细部分(第4节)、您可以在其中查看该器件的工作原理。

    我希望这对您有所帮助、

    Matt