This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-2:小型 OR-ing 解决方案

Guru**** 1501440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2411, TPS2412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787860/lm5050-2-small-or-ing-solution

器件型号:LM5050-2
主题中讨论的其他器件:LM66100TPS2411TPS2412

正在寻找真正的小型 OR-ing 电路、电压高达5.5V、具有最低的串行电阻、并且尽可能小。

有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究、并很快返回给您。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    对于5V ORing 应用、我们有 LM66100、这是预览级。
    它可以支持1.5A。 "www.ti.com/.../LM66100"。

    如果您需要更高的电流、TPS2411或 TPS2412是另一种选择。

    此致、
    Kari。