This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54526:EN (使能)引脚问题

Guru**** 2548840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809037/tps54526-en-enable-pin-issue

器件型号:TPS54526

大家好、

我使用 TPS54526降压转换器从15V 输入生成5V 电压。 使能引脚通过100K 电阻上拉至 Vin i.e、电压为15V、如图所示。

 

问题是,在为电路板通电时,未启用 theconverter。 在用万用表探针接触 EN 引脚时、转换器开始工作并保持开启状态。

请建议解决方法。

谢谢

Rajneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R462是否在板上? 如果是、请将 R462更改为20K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     未安装 R462。 仅安装了100K 的上拉电阻器。 已尝试将上拉电阻值更改为10k、但仍然存在相同的问题。

    谢谢。

    Rajneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题似乎 不合理、请首先仔细检查焊接 可靠性、您也可以更改另一个样本以查看问题 是否存在。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请检查焊接质量。 是否有 一些引脚(或元件)为 void-焊接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题现已解决。 添加 了一个具有10K 上拉/下拉电阻器分压器。

    谢谢

    Rajneesh