This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070A

Guru**** 2518030 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809024/ucc28070a-ucc28070a

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

对于输入范围180-265VAC 功率3000W 输出,将390V DC 置于哪种 FREQUNCY 是合适的?

任何人都知道磁芯电感器的材料可以在高纹波电流下工作。我有17A 纹波和10.5 RMS 我喜欢使用的 PQ4040变压器磁芯 BOUT TEMP 在磁芯中升高到高电平如何使磁芯上的 CALLULATED 断电?

我的问题是我有400mm*700mm*400mm 的空间用于2个电感器和大约40度的上升温度。我希望任何人都能给我一个 SLOUTION  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 OMID、

    我建议您以50kHz 和100kHz 的频率运行计算器工具。

    这将计算电感值以及峰值电流和 RMS 电流。

    然后、您应该联系磁性元件制造商、例如 Wurth Electronics、并要求他们根据这些额定值来调整电感器的尺寸。

    UCC28070的 PFC 电感器通常为铁粉或铁粉。  

    铁氧体通常具有更好的体积效率、但由于封装绕组、它的运行温度往往更高。

    由于绕组暴露在冷却空气中、因此类固醇往往体积更大、但运行温度更低。

    为您的应用找到最佳解决方案需要评估初始设计和测试实验的结果。

    此致

    John