This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:TPS62802 PWM 模式

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62802, TPS62808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809451/tps62802-tps62802-pwm-mode

器件型号:TPS62802
主题中讨论的其他器件: TPS62808

尊敬的:

我们看到了 TPS62802数据表、关于 PWM 模式 Iq 电流需要8mA?

我们的应用是无线鼠标、但看起来不适合2节 AA 电池供电的应用

我们还仿真了 TPS62802 WEBENCH

输入 Vin:1.8V~5V

输出电压:2V

输出电流:0.2A

环境温度:30出口

但无法创建 show Design!

发生什么事了?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    请阅读此应用手册中的 IQ: http://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf

    在 PWM 模式下、Iq 始终较高、此时 IC 不断开关。  您不可能为应用使用 PWM 模式、因此请在 D/S 中使用高于该行的 IQ 值

    您的 Webench 输入的 Vin 低于目标 Vout。  任何降压转换器都无法支持此功能。  请将最小 Vin 提高一点、使其略高于您的2V 输出。  

    请了解、当 Vin 降至2V 目标以下时、TPS62802将在100%模式下继续提供 Vout。  由于您处于100%模式、2V 输出也会下降。  这就是每个降压转换器的工作方式。  这可能适用于应用。  Webench 等软件工具不允许用户为输入电压低于输出电压的降压转换器输入电压。

    最后、电流越低、效率越高的 TPS62808可能更适合此应用。