This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:不正确的升压输出电压低于 Vin (min)

Guru**** 2551360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807976/lm3478-incorrect-boost-output-voltage-below-vin-min

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5155LM3481

您好!

该电路可与锂离子5000MaH (3.7V 标称电压、2.85-4.2V)电池配合使用、作为输入、由 LM3478转换为12V 2A。 所使用的电路与 webench 中的电路相同。 当 Vin 降至低于2.97V (LM3478运行的最小输入要求)时、该电路提供~8V 至9V 的输出。 为什么会这样呢? 电路是否不会停止升压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您在设计中使用 LM3478。 仅供参考:我们最近发布了新的升压控制器 LM5155、您也可以针对您的应用查看它。  这款新器件具有许多性能改进、您只需比较两个数据表即可找到这些改进。

    有关您的电路、请检查您的电路是否能够在负载降低时调节为12V。  如果是、这意味着您的电路在满负载时达到逐周期峰值限制。  在逐周期峰值限制中、COMP 引脚电压保持高电平、但占空比被峰值限制截断。  如果在选择感应电阻器时遵循设计指南、请仔细检查您的电感器 Isat 是否大于电路的实际电感器峰值电流。  如果 Isat 不足、您的电感器可能会以某种方式饱和、从而导致较高的峰值电流(较小的电感)、这很容易达到逐周期峰值限制。 然后、您需要选择更大的电感器(更高的 Isat)

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您推荐 LM5155。 我们之所以选择 LM3478是因为它易于组装、因为这些器件大多数是手工焊接的、没有错误、这为我们节省了数周的时间。

    是的、电路将在空载时调节至12V。 我同意上述各点。 我的疑问是,为什么 IC 会升压或尝试升压,即使电压低于所需的最低电压2.97V? 该电路在2.95V 左右的电压下工作、然后不会进一步稳压、但会升压。 我是否应该切断3V 输入电压下的输出,以便 IC 停止开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    2.97V 是保证的最小输入工作电压。  换言之、TI 保证其工作电压低至 Vin=2.97V。  该器件可能会在 VIN 较低时继续升压、但 TI 不保证这一点。   

    如果您需要精确的 UVLO 控制、可以考虑其他器件、如 LM5155或 LM3481。  如果您切断3V 输入、IC 将不会正确偏置、它将停止开关。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您消除疑虑!

    John