This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:0V &lt 之间的行为;Vin <4.5V

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809141/tps2662-behavior-between-0v-vin-4-5v

器件型号:TPS2662

负输入电压的行为已明确定义。 4.5V 或更高的输入电压也是如此。
在0V < Vin < 4.5V 的范围内是否有已定义的器件行为(例如安全关闭)?
如果输入电压从负范围变为正范围、则该范围将通过。
那么会发生什么情况?

此致、

Wilfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilfried、

    我们将对此进行研究、并将在几天后返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilfried、

    在0V 和 V (PORR)[=3.73V 典型值]之间该器件保持内部 MOSFET 关闭。 该器件可检查 UVLO、ILIM、POR 处的结温等其他输入、并根据这些输入打开内部 FET 或使内部 FET 保持关断状态。