This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951是否可用于具有125V/8A 输出的电源?

Guru**** 2531310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, LM25037, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786405/ucc28951-q1-can-ucc28951-be-used-for-a-power-supply-which-has-125v-8a-output

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951LM25037LM5030

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 UCC28951用于其新产品。

 以下是其电源的目标。

 VIN = 12V ~ 20V (直流)

 输出电压= 125V (直流)

 Iout= 8A

 UCC28951 是否可用于上述电源? 您是否有适合 电源的推荐器件?

 可以给我答复吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    UCC28951可用于所需的规格功率。 谢谢。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kazuya:

    我认为 PSFB 可用于变压器比、但推挽通常是更好的选择、例如 LM5030或 LM25037。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Teng:

    感谢你的答复。
    我将向客户推荐该器件。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    感谢你的答复。

    我将向客户推荐该器件。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。