This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:TLC59581 FC 数据写入(WRTFC)命令、SCLK 和 LAT 时序

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809424/tlc59581-tlc59581-fc-data-write-wrtfc-command-sclk-and-lat-timing

器件型号:TLC59581

大家好、团队、

客户正在评估 TLC59581。 但他不知道如何调整 WRTFC、 SCLK 和 LAT 之间的时序。  他正在使用3个 TLC59581、例如以下 Excel 文件。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TLC59581.xlsx

他正在制作软件、但他认为无法正确地将 FC1写入 TPC59581、因为 SIN 和 Sout 之间存在传播延迟。 因此、他考虑在他的软件中添加延迟时间。 请问 他应该增加的最短延迟是多少?  

您是否还想建议您在这段时间内是否有任何需要考虑的事项?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,塔马崎

    从 DOUTn 到 DOUTn+1不需要延迟、只需照常进行编程。

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑、

    感谢您的评论。
    让我再次确认。

    我是否可以认为捕获的折返波形是 corrent 时序?

    非常感谢您的确认。

    此致、
    Akihsia Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,塔马崎

    我不能算出 SCLK 的数值、但是从波形来看、应该是正确的。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑、

    非常感谢您的评论。

    我知道。  如果客户有其他问题、我可以将问题发布到另一个 E2E。

    此致、
    Akihisa Tamazaki