This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:LMR64010的负载调节

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808385/lmr64010-the-load-regulation-of-lmr64010

器件型号:LMR64010

你(们)好

我的客户评估了 LMR64010、但输出电压会随着 负载电流的增加而下降。
LMR64010的负载调节是否有数据记录?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    您能告诉我您应用的输入电压范围、输出电压、负载电流吗? 并请分享原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    感谢您的回复。
    条件为 VIN=2.7~5V、Vout=12V 和 Iout=~50mA。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    您可以查看数据表中图9所示的效率曲线。 该器件应能够通过2.7V~5V 输入电压提供12V@50mA 的功率。 您能告诉我客户测试中的详细数据吗?  

    如果他们可以共享原理图、布局和关键测试波形、这将很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    感谢您提供信息。
    将 Iout 从0mA 更改为50mA 时、Vout 下降了约50mV。
    此负载调节是否与 LMR64010正常?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    直流/直流转换器是正常的。 这取决于客户测试 Vout 的方式。 需要考虑长电源线电阻。 长电缆具有压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    我很抱歉。 我对负载调节的价值产生了误解。  
    VOUT 下降约100mV、将 Iout 0mA 更改为50mA。
    它是否与此器件正常运行?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    100mV 有点高。  

    请了解客户如何测试 EVM。 为了获得最佳精度、请使用 DMM 测量输出电压、而不是直接读取 E-LOAD 监控器。

    如果使用 DMM 时测量结果仍然不佳、请分享原理图和布局(如果未使用 EVM)、并使用示波器查看器件是否正常工作。