This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070的适用性

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070, UCC3817, UCC28019A, UC2854B, UCC28070A, UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782855/suitability-of-ucc28070

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28070UCC3817UCC28019AUC2854BUCC28070AUCC28220

您好!

需要一个升压转换器解决方案、该转换器应在单相整流交流电和三相整流交流电上运行。 我知道 UCC28180适合我的操作、但升压转换器的功率很大、因此我需要设计一个交错式升压转换器、因此我需要一个具有 UCC28180功能且也适用于两个交错式升压转换器的 IC。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vicky、
    首先,您能否解释如何从三相电源供电?
    请为 PFC 输入绘制整流器电路。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我将使用三相桥式整流器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hellow Vicky、
    UCC28070在这种应用中不起作用。
    原因是需要在每个交流输入周期复位 VINAC。 这意味着 VINAC 需要降至0.7V 以下。
    三相整流器不会发生这种情况、因为即使没有滤波电容器、也始终存在显著的直流电流。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    请向我推荐符合我要求的 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vicky、
    UCC28180、UCC28019A UCC3817、UC2854B 都可以在这个应用中使用。
    UCC28070或 UCC28070A 是唯一无法使用的器件。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    在我的问题中、我提到我需要一个用于交错升压的 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vicky、
    UCC28220是一款交错双 PWM 控制器、可用于升压型应用。
    它专为直流/直流应用而设计。
    三相应用几乎总是需要功率因数校正、而 UCC28220可能不适合这种应用。
    您是否对此产品的设计要求有任何详细信息?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、
    感谢你的答复。
    以下是我对升压转换器的设计要求:
    转换器输入:单相200V 至500V 整流直流、三相200V 至500V 整流直流(升压转换器应在单相和三相整流直流上工作、并在输入为单相整流直流时提供功率因数校正操作)
    输出- 1。 750V、14A、10500W (当输入为单相200V 至500V 整流直流或三相200V 至< 330V 整流直流)、2. 750V、23A、17250W (当输入为三相330V 至500V 整流直流时)
    请建议使用 PWM IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vicky、
    我已就您的要求提出了大量建议。
    有关 TI 器件列表、请重新阅读这篇长文章

    此致
    John