This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:零占空比模式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS630242, TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809135/tps61232-zero-duty-cycle-mode

器件型号:TPS61232
主题中讨论的其他器件:TPS630242

我们目前正在最终确定我们的设计、其中使用 TPS630242升压转换器从单节锂离子电池生成5V 电源轨。 我对此有2个问题。

  1. 当输入也为5.0V 时、5V 输出是否会保持稳定?  这就是零占空比的含义-如果输入电压高于目标输出电压、则输出遵循输入 mius RDS 压降
  2. 我们缺少输出放电功能、如果 HYS 引脚通过100至200 Ω 电阻器连接到 Vout、是否可以使用该功能?或者、只使用 TPS61231更简单?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、应该是 TPS61232器件、而不是 TPS630242

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajayt:

    这是一个公共假日、TPS61232的专家已不在办公室。 答复可能会延迟。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    以下是我的意见:

    1.是的。 当输入电压为5V 时、输出电压保持稳定。 实际上、考虑到压降和功率耗散、器件仍在这种情况下切换。 当输入电压为5.1V 或更高时、该器件停止开关并在旁路模式下工作。

    2.是的。 请使用 TPS61231。