This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:关于开路检测

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807847/tlc59116-about-open-circuit-detection

器件型号:TLC59116

您好、E2E、

当读取寄存器进行开路检测检查时、0x14到0x17位在某个时间都为"0"。
LED 未关闭。
如果 TI 已经知道原因或先例、请告诉我。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    位14h-17h 是 输出状态控制寄存器。 如果它们为0、则表示输出关闭。

    那么、您的具体意思是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。