This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于 GDA 和 GDBPin

Guru**** 2550920 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783826/ucc28070-about-gda-and-gdbpin

器件型号:UCC28070

你好。

我对 UCC28070有疑问。

有三个问题。

有关详细信息、请参阅随附的文档。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../UCC28070_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masazumi:

    问题1和问题3、  

    VSS 下降似乎低于第一个脉冲上的 Vsense、这会导致重新启动。 但    μA 将 CSS 充电至仅使用10 μ A 电流源的预充电 VSENSE 而导致的重启延迟时间。

    Q2、

    GDA 驱动器 也取决于电流环路 , 该延迟时间与 CSA 和 VAO 有关 。

     

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的回答。
    我还有其他问题。
    请查看随附的文档。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Masazumi:

    对于 Q1、您能否发送一个在第一个脉冲时刻缩放的波形。

    对于 Q2、我认为我不可能完全解决了您的问题。 您能否再次清楚地描述您的 Q2?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的回答。
    我写的更详细一点。

    请检查随附的文档。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Masazumi:

    我想您可以双击 UCC28070数据表的第7.3.14页。 对软启动功能进行了详细描述。

    此外、您能否查看以下项目?

    1、请检查 IMO 和 VAO。
    2、您是否在 CSAA/B 信号上设计了直流失调电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Masazumi:

    我没有听到你很长时间的声音。 我想您已经解决了您的问题。 我现在必须关闭您的问题循环。 如果您想进一步讨论您的问题、您可以向我发送电子邮件。 我的电子邮件是 bliss-zhou@ti.com。

    谢谢