This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:您能告诉我如何确定 EN 的电阻器吗?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787327/lmz34002-could-you-tell-me-how-to-determine-resistors-for-en

器件型号:LMZ34002
主题中讨论的其他器件: LMZM23601

 大家好、

 我的一位客户使用 LMZ34002进行焊接。 但器件输出电容器需要100uF 的陶瓷电容器。

 最近很难为他们购买100uF 电容器。 因此、他们希望减小输出电容器值。

 然后、我建议他们使用类似应用手册的 LMZM23601

http://www.ti.com/lit/an/snva807a/snva807a.pdf

因为该器件可 使用比 基于以下螺纹的 LMZ34002更小的输出电容器运行。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/784216

 在本应用手册用例中、客户对 EN 功能有疑问。

问:您能否告诉我  如何确定图33中连接到 EN 引脚的 RE/RENB 电阻值

 在 LMZM23601数据表的第25页、我们何时使用应用手册中的 LMZM23601?

   

 我认为用于启动 LMZM23601的电阻器值可 通过数据表中的公式3确定

因为器件 GND 在开关启动前为0V。

 但我不知道如何为 LMZM23601输出停止确定 Rent / RENB 的电阻值。

 请告诉我如何确定电阻器值吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    通常、您会根据 VIN 的 Vstart 要求选择电阻分压器。
    VIN 停止阈值是内置迟滞的函数。

    在反相配置中、负输出将影响停止阈值、因为 IC 以负电源轨为基准。

    正确、VIN 启动阈值不会改变、因为 VOUT 将在启动前为0V。
    一旦稳压器启动且 VOUT 斜升为负、IC 将位于 VIN 和-VOUT 之间。
    VIN 停止阈值将被负输出电压有效降压。

    因此、如果 Vout 为-5V、VIN 电压的停止阈值现在将降低5V。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Denislav、

    非常感谢您的回复。

    您是否有任何公式来计算连接到 EN 引脚的电阻器值?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    是的、如果您将 LMZM23601用于反相应用、则可以使用数据表中的公式3来选择 Vstart 阈值。 如上所述、Vstop 阈值将由反相配置中的负输出电压设置进行降压。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Denislav、

    感谢你的答复。 我会向客户告知您的意见。

    此致、
    Kazuya Nakai。