This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2663:我施加+5.5V 作为 V+、但 Vout 在负载时已降至-4.3V

Guru**** 2512085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2663, LM2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808175/lm2663-i-apply-5-5v-as-v-but-vout-had-been-dropped-to--4-3v-with-loading

器件型号:LM2663
主题中讨论的其他器件: LM2662

您好!

我想知道哪些条件会使 LM2663 Vout 出现压降?

我测量的输出电流大约为20mA、但我不知道为什么连接到 LCD 驱动器 IC VSN 时电压从-5.5V->-4.3V 下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ω 表 µF 在额定测试条件(47 μ F 低 ESR 电容器)下的输出阻抗最大为7 μ F。

    C19/C21是什么类型的电容器? 它们是否靠近芯片? (显示电路板布局)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    非常感谢您的帮助。

    我为 C19/C21使用了 X5R 47uF 电容器。 我在 PCB 板上测试 LM2663、如下图所示。

    但在连接到 LCD 负载时、也会发现电压降降至-4.5V @ 20.6mA。

    如果 LCD IC 输入引脚出现问题? 来使 LM2663压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表 的布局指南 规定:

    • 将 CIN 放置在顶层(与 LM2662/2663相同的层)并尽可能靠近器件。 通过短而宽的走线将输入电容器连接到 V+和 GND 引脚可减少开关期间发生的电感电压尖峰、这会损坏 V+线路。
    • 将 COUT 放置在顶层(与 LM2662/2663同一层)、并尽可能靠近 OUT 和 GND 引脚。 CIN 和 COUT 的返回值应在一个点上合并在一起、尽可能靠近 GND 引脚。 通过短而宽的布线连接 COUT 可降低 OUT 和 GND 引脚上的串联电感、这些电感会损坏 VOUT 和 GND 线路并导致器件和周围电路中产生过多噪声。
    • 将 C1放置在顶层(与 LM2662/2663相同的层)并尽可能靠近器件。 通过短而宽的走线将飞跨电容器连接到 CAP+和 CAP–引脚。

    在该电路板上、没有输入电容器、所有走线/导线都很长很薄。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的评论和建议。  

    您好 Evan、

    请遵循 Clemens 的建议、制作一个真正的 PCB、而不仅仅是焊接几个引脚和使用飞线。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢