This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:TL7660 VOUT

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784878/tl7660-tl7660-vout

器件型号:TL7660

 Iwoudl liekto 提出以下问题:

从 VIN =5V 开始、配置"组合式内格电压转换和 PositiveSupplyDoubing"任务表第13页图10

1) 1)正确地假设在该配置 中 Vout+= 10、Vout-=-10V?

2) 2)在图10  中,如果 VIN=5V,则看起来是-V=-(NV-VDX),在该配置中-Vout =5V? 正确吗?

3)问题2是否正确, 从 VOUT+=10V、Vout-=-10V (从 VIN = 5V)获得的唯一方法是级联两个部分?

此致

艾伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    感谢您的关注。 以下是您最初的问题的答案:
    1) 1)否、不正确。 图10的电路中的 Vout+=10V 和 Vout-=-5V。
    2) 2)是的。
    3)是的、您可以通过在第一个器件上获得的+10V 产生-10V 的电压。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    最后一个问题:从 VIN = 5伏开始、使用 TL7660级联来获得
    Vout+=10V、

    Vout-=-10V
    我可以应用哪个数字组合
    艾伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    可能还有其他方法、但以下方法应该起作用:

    (1)使用图9从+5V 输入产生+10V 电压。
    (2)使用生成的+10V 作为输入、并使用图3生成-10V。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答、我想听从您的建议。

    我让你知道这些资源。

    艾伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    谢谢、并告知我们结果。

    此致、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    有更新吗? 我是否可以假设问题已解决? 如果几天内没有活动、我们需要关闭该主题。 您始终可以通过新帖子重新打开它。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    非常感谢您,通过两个 TL7660,我获得了默认值,请关闭此案例
    此致
    艾伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Albert 的更新。 祝您在项目中好运。