您好!
我有一个低功耗应用、如所附图像中所示。
模块1:当电池达到低电压限值时、用于关闭电池组的模拟逻辑
块2:输出数字切换以指示充电计数累积的电量监测计
块3:充电控制器
我正在尝试在电量监测计中进行设计。 由于此电量监测计输出数字切换/复位脉冲/接口、我将为此以及其他一些电源系统诊断和交互选择低功耗 MCU (最可能的是 FRAM 部件)。 我关于电源的问题是、什么是为某种类型的 MSP430等 MCU 供电的最佳"低功耗"方法(仅作为示例)。 我是否只是寻找一个低静态电流线性电源? 我的电池组在运行时输出5.5V 至6.5V、因此我需要将其降压以用于逻辑器件。
我想我的电源问题如下:
在选择电源时、哪些参数对于低功耗解决方案最重要?
2.对于极轻的负载(平均小于1uA)、哪种电源技术最有意义。 我假设是线性的、但具体如何?
3、在如此低的功耗下拉至1.9V 表示逻辑电源比3.3V 更高效吗? 反向侧仅下降至3.3V、因此在电流消耗相同的情况下、线性器件上的压降更低-这是否等于更低的功耗解决方案?