This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:查找有关调试和配置入门的一些帮助。

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781313/bq76pl455a-q1-looking-for-some-help-to-get-started-on-debugging-and-configuration

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455ABQ76PL455EVM

大家好、

我叫 Miguel、我正在开发基于 BQ76PL455A-Q1 IC 的定制 PCB、用于管理一些定制的 LiPo 电池(用于学生项目)。

此 PCB 设计主要基于相应数据表中给出的建议和示例。 我刚刚完成了我开发的第一个原型的电子版本(已经填充了 PCB)。 因此、我已通过 UART 仅连接主板、提供所需的 VIO 3.3V 电源、并尝试发送一些示例命令以进行自动寻址学习。 我还连接了我将根据 IC 监控的8个电池、并将其插入10分钟。

我有两个主要问题:

-我在您的文档中找不到有关如何开始调试电子器件的任何步骤(我想 GUI 仅对 EVM 有效)、因此我不确定如何继续测试 PCB。 欢迎提出任何建议或建议。

-在平衡电阻器旁边似乎有一些过热现象。 我使用了建议的 FET 和具有0.5W 的51欧姆电阻器、期望电流约为100mA。 我想知道是否有任何关于这次活动的报告、以及是否有改进建议。

非常感谢、您可以随时私下向我提出任何问题或信息。

此致、祝您愉快、

Miguel Angel Quero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您选择 bq76pl455。

    您可以参阅 以下链接中的附注。

    www.ti.com/.../universalsearch.tsp

    您应该看看-

    1) SLUA791_bq76PL455A 设计建议

    2) sluba7a_bq76PL455EVM 和 GUI 用户指南

    3) slva617a_bq76PL455A 软件设计参考

    调试定制板的实际方法是 使用我们的 GUI。

     您可以通过将 UART 连接到 USB 电缆(FTDI、TTL-232R-5V、USB 转 TTL 串行电缆)来使用 GUI。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、您好、感谢您这么快地重复了我们的工作、
    我一定会在当天晚些时候查看(我即将起飞)

    其中一个问题是、我似乎无法下载或加载 GUI 以使其正常工作。 对此有任何建议吗?
    谢谢、
    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    您应该将 Rx/TX/WAKE UP/POWER 连接到您的电路板。

    您可以从 EVM 相关应用手册中获取更多详细信息。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 您好!  很抱歉花了一天时间回答。

    我已查看了您的回放和您建议的文档。  我还购买了6引脚 USB 转 TTL 串行电缆并将其连接到我的定制板、但我似乎无法使 GUI 正常工作(无法打开 COM 端口)。 对此有任何建议吗?

    我注意到来自 PC 的唤醒信号在被定向到 bq76PL455A-Q 之前在 bq76PL455EVM 上被反相、但我想这在 USB 转串行转换器或 GUI 软件中都没有处理?

    谢谢、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    您可以下载并安装 GUI 软件。

    如果您还有455EVM、这将是使其正常工作的理想选择、从而成功安装 USB 驱动程序。

    您还可以检查笔记本电脑的控制面板。 我附上一张图片供您参考。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 您好!

    是的、确定我已经完成了所有这些。 我想我没有正确地解释自己。

    因此、总结:

    1.我没有评估模块455EVM。 我只是在使用我的定制设计。

    2.我安装了 GUI 并下载了您提到的所有其他内容。

    3.我尝试将 Arduino 用作 FTDI、尽管我的笔记本电脑将其识别为串行通信端口(COM)。 现在、我从当地的电子商店购买了最后一个 FTDI 桥、它也被识别为 USB 串行端口、但 GUI 仍然无法识别它。 我已经尝试使用3.3V 和5V 电源

    我附上一些屏幕截图:


    我还附上了我创建的 PCB 的一些原理图。 也许这让您或其他人看看这里是否有任何问题。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    很抱歉因为出差而迟到了

    我看到您发送了一个朋友请求。

    你在哪个地区?

    您在哪家公司?

    也许我可以找到当地团队为您提供支持。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的留言。

    我是一个名为 Swissloop 的学生项目的一部分、我们总部位于苏黎世(瑞士)。 尽管如此,我目前在西班牙的家乡待了一个星期(我将用它来调试),然后我将再去瑞典和拉脱维亚旅行一个星期。

    感谢你的帮助。

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我一直在浏览 TI 论坛上的其他帖子、此外、我还能够发现电路板电源存在一些问题(我必须调整我的16节电池设计、以便仅使用我测试的8节电池)。

    现在、我可以看到 IC 在顶部端子中以大约33.5V 的电压完全通电。 我还尝试了更多地调试我为 RX/TX/WAKE/FAULT/3.3V/GND 放置的 COMM 连接器、一切看起来电气上都很好。 但是、GUI 仍然无法访问 COM 端口。

    谢谢、

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    从 COM 错误中、驱动程序已成功安装。
    电缆和455之间的设置似乎有问题。

    请确保-
    1) 455的 VIO 由 USB 至 TTL 电缆供电;
    2)电缆的 RX/TX 连接到455的 TX/RX;
    3) 455的 WAKEUP 引脚未接地、但连接到电缆的一根导线。
    查看 GUI 用户指南的表5。




    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、以前检查过所有内容、现在我重新检查了。 一切都很好。

    编辑:我将继续进行其他电子调试、我还注意到 BMS 可能处于唤醒状态、因为 VP、V5VAO 和 VDIG 中的电压为6.3V。 我认为这是一个很好的迹象、但 COMM 仍然不工作。

    在一个附注中,您提到了一些有关本地支持的内容,您是否知道有人可以帮助通过视频会议或类似的方式更快地调试此问题?


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在等待回复时、我已经尝试多次将电路板连接到我的笔记本电脑、最后我成功连接了一次、GUI 设置了器件数量和菊花链中的位置。

    我将进一步研究一下、尝试确定此问题是否通过不同的配置得到解决。

    不过、我仍然注意到 一些"奇怪"的行为、为测量的电池(大多数都没有意义)获取不同的极值。

    我正在附加打印屏幕以获取更多信息。 我欢迎你提出任何意见。

    谢谢、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上,我不知道为什么会发生这种情况。 尝试重现相同的情况、但无法正常工作

    更重要的是、我认为 IC 开始在内部油炸(发热和一些开裂的噪音)、因此我不能完全确定发生了什么。 TOP 引脚处的电芯输入电压仍约为33.5V、VP 引脚的输出值为6.8V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我听说过 Andy 了。 您的任何其他 TI 同事是否有可能更近地跟进我的案件、

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    很抱歉因为出差而延误。

    我将详细介绍情况、并在明天之前回复您。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    您检查了多少个电路板?
    您是否尝试焊接新的?

    您能给我完整的455版原理图吗?

    我需要首先检查您的设计。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:
    我只连接一个板、目前只有一个板用于测试。 我有3个完全组装的电路板、但电路板的质量太差、一些走线在某个点脱落)。


    我将立即尝试焊接新 IC (不到4小时)、并将再次尝试。 我还有2个备用 IC。

    我可以在哪里私下向您发送原理图?

    谢谢、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    您可以附加它们。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    显然、我不得不做一些更改、只需8节电池、而不是电路板设计的16节电池。

    您今天是否有时间接听 Skype 电话(或 Google Hello 等其他电话)? 我认为这会极大地提高效率。

    谢谢、请尽快通知我
    e2e.ti.com/.../BMS_5F00_Schem.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我将查看您的原理图。

    我稍后会回来。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../455-schematic-Review.pptxHiMiguel、

    我会详细介绍您的原理图。

    您的原理图在 Cell0/GND/Vsense0方面确实存在问题。

    请参阅随附的演示文稿。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Andy、

    感谢您的观看。 同时、我能够更换 IC、在检查后、它最终能够保持一致(我的意思是、每次连接 IC 时、软件都会检测 COM 端口、应用程序启动。

    我仍有一些顾虑:

    不过、其中许多电池的电压感应似乎相当不可靠(附图)、我不知道这是什么原因。 所有电池实际上都是平衡的、电压为4.18V。



    -阅读更多有关文档的信息、一个文档中指出所有 GPIO 都不应悬空、这一点在我之前阅读的其他文档中是看不到的。 这是真的吗?  如果我不使用任何 GPIO、会产生什么后果。

    现在、我不想坚持、但由于我将在明天的大部分时间旅行、我再次建议至少开始确定我的问题并更快地修改问题。 感谢您的理解。

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Andy、确实、正如我提到过的、我在我正在使用的板上做了很多更改、以及关于仅使用8个电池而不是16个电池等的许多其他更改

    您的一些评论已经出现在本原理图的其他部分、但我坚持认为、通过呼叫与您或其他人进行沟通更容易。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    您能否下载 Wechat、这是中国最常见的应用程序?

    达拉斯的许多同事安装了它、并与我交谈、或 Wechat 给我留言。

    我不允许使用其他应用程序、也不方便。

    我的 Wechat ID 是 LiWeiGe1974。

    很抱歉耽误您的项目。 请帮助理解、我是中国唯一的 AE、工作量巨大。

    但我会尽最大努力帮助您。 我将关闭此主题、因为我们将通过应用程序传输以进行通信。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我完全理解、非常感谢您的帮助。

    我尝试在 Wechat 应用程序中添加您、但我以前从未使用过、因此我不确定我是否正确执行了该操作。

    非常感谢!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有收到你的任何消息。
    最棒的
    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Migue、

    我已经发表了我的意见并向你作了介绍。

    结果如何?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    实际上、我已经发现了您提到的 GND/VSense0问题、这就是我能够使这第一个设计始终如一地工作的原因(软件每次都检测 COM 端口、应用程序启动)。

    不过,我在上一篇文章中提到的问题和关注点是在解决了这个问题和其他一些问题之后,所以我要求一种更好的沟通方式,我安装了 Wechat。

    我现在没有周转板、因此我将在明天订购第二个迭代。 希望下周之前我已经有了它、我们可以通过聊天来加快调试速度。

    这是否正常?

    谢谢、

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    没问题。

    我在我们的聊天中看到您的请求、我的请求逾期了

    注意到了。

    请再次添加我、我将接受它。

    谢谢!

    Andy