This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:将 GPI 配置为故障指令输入

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809233/ucd90120a-configuring-gpi-as-fault-commanding-input

器件型号:UCD90120A

我目前正在使用 UCD90120A、并有以下问题:

是否可以配置 GPI 来命令故障事件? 例如、我能否切换一个输入来强制处理器将当前时钟值存储到非易失性存储器中。

2.将信息写入闪存大约需要多长时间?

3.如何更新运行时钟的值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!  

    现在是周末。 我们将在下周一为您提供支持。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅下面的我的答案

    1.是的、请启用 GPI 故障使能、当 GPI 从有效更改为无效时、器件将记录事件

    故障存储在闪存中。 因此,设备必须将新故障与旧故障一起写入,完成该操作大约需要80ms。 如果您希望缩短时间、则需要一个欠压电路来将时间缩短至5ms。

    请参阅 ucd90xxx PMBus 命令参考命令  section10.8以更新时钟

    此致

    Yihe