This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14203:如何输出负电压

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787204/lmr14203-how-to-output-negative-voltage

器件型号:LMR14203

尊敬的

我的日本客户对 LMR14203XMKE/NOPB 有疑问。 问题如下:

请告诉我如何输出负功率。

GND 端子是否适合连接到 VIN 的 GND?

2.关于/SHDN 控制、关闭时应将/SHDN 连接到 GND 或负电压电平?

3.您有参考电路图吗?

请帮帮我  

BR

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu、

    VOUT 变为 GND。 请查看下面的链接,您将发现这种方法非常有用,并涵盖了关断主题(在第7、1节中)。


    www.ti.com/.../snva856.pdf


    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢你的回答、我还有另外一个问题。

    第7、1节中有一个说明、"请确保降压转换器的 EN 输入能够承受稳压器的完整输入电压额定值(来自数据表的绝对最大额定值部分)"。 在数据表的"绝对最大额定值"部分中、/SHDN 为"-0.3V 至(VIN+0.3V)<45V"、条件为 GND=0V。 如果 Vout 变为 GND、/SHDN 的绝对最大额定值是多少?

    BR

    TOM.Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    绝对最大值保持完全相同。 器件 Vin 与 GND 之间的绝对最大额定值(引脚5与引脚2相连、如果 SHDN 与 Vin 相连、引脚4与引脚2相连)不得大于绝对最大额定值。 器件将看到 Vin+Vout。 假设您有24V 输入和-ve12V 输出、这些引脚将看到24V+12V = 36V。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的回复、您的回答非常有用。

    BR

    TOM.Liu