This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23525:更换 MAX15068

Guru**** 2510575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS23525, TPS2456

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808388/tps23525-replace-max15068

器件型号:TPS23525
主题中讨论的其他器件:TPS2121TPS2456

尊敬的团队:

我是否可以检查哪个 IC 适合替换 MAX15068?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您为我们提供这次机会。  

    最大值是多少 负载电流?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    您能否先列出一些组件?

    我将在明天与客户一起检查该规格。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果电流介于4A 至5A 之间、我们可以提出集成解决方案 TPS2121、TPS2594x

    TPS23525的工作范围为10V 至80V。 与 MAX15068相对、 TPS2456更接近

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否从客户那里获得了有关规格/要求的任何进一步信息? 请分享..

    此致、 Rakesh