This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:Iout 精度小于5mA

Guru**** 2522530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809189/tps7a84a-accuracy-for-iout-less-than-5ma

器件型号:TPS7A84A

TPS7A84A 数据表指定了5mA < Iout < 3A 的所有输出性能参数(输出电压精度、线路调节、负载调节)。 在推荐的工作条件下、它将输出电流列为0至3A。 输出电压精度是否仅指定为>5mA? 如果负载小于5mA、精度是否会比1%差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    TPS7A84A 无需最小负载即可进行调节、但您注意到的精度规格仅适用于电流负载高于5mA 的情况。 对于小于5mA 的负载、没有精度规格。

    此致、
    Jason Song