This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:变压器建议

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23751, PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785921/tps23756-transformer-recommendation

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS23751PMP11254

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS23756、您能否根据以下要求推荐变压器。

VIN=37~57V,VOUT=12V/1.67A (20W),FS=250kHz,Dmax<.50%。

以下是推荐的 EFD20变压器。

我们是否有有关如何选择变压器的 Mathcad 或 Excel?

  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您知道37V 最小输入来自哪里吗? 他们是否试图保持在 PoE 标准范围内? 请注意、对于此20W 解决方案、2类 PD 的电压范围为42.5V - 57V。

    另请注意、对于12V 2类解决方案、我们建议使用反激式解决方案。 客户的效率规格是多少? 此外、对于 EFD20变压器、它听起来像是反激式解决方案。 当有 TPS23751 (用于反激式拓扑的单栅极驱动)时、为什么要使用 TPS23756 (双栅极驱动)进行设计?

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    谢谢。 输入42.5-57V 正常。 TPS23756位于器件库中。 他们更喜欢反激式。 无需特殊的效率要求、也无需同步整流器。 EFD15在这里是否正常? 请您分享一些设计工具吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我建议查看以下有关非同步反激式的应用手册。 它还通过简单的计算来确定变压器的大小。
    www.ti.com/.../slva305c.pdf

    请注意、我们没有用于特定变压器设计计算器的工具。 通常、我只是让变压器供应商了解我的电源规格和拓扑。 不过、下面是反激式器件的通用磁性设计文件。
    www.ti.com/.../slup127.pdf

    对于20W 解决方案、EFD15非常接近于最大功率。 它可能会变得太热。 我会推荐 EFD17或 EP13+内核。
    我建议查看 PMP11254、并将类似的功率级与 TPS23756 IC 配合使用。