This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:BQ24092

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ24040, BQ24090, BQ25100, BQ21040, BQ24050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808414/bq24092-bq24092

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件: BQ24040BQ24090BQ25100BQ21040BQ24050

您好,

我在充电器上使用 BQ24092为锂离子电池充电。 通常、充满电的充电电压几乎为4.2V (高于4.19V) 、但是、充满电的一个芯片输出有时为3.9V、有时为4.19V。 我不知道是什么导致了芯片输出漂移。 有人对这个问题有想法吗? 提前感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bo

    您可以检查以下几项:

    1) 在高电池温度下(JETA 标准)、BQ24092将充电电压从4.2V 降低至4.1V。  不是3.9V、而是会降低电压的东西。

    2) 电池和 OUT 引脚之间的电阻将关闭器件感测到的设定电压、从而增加感测到的电压。  检查此路径和返回路径中的电阻。

    3) 检查输入电压以排除这一问题。

    4) PRETERM 设置,典型值为10%(开路或2k) --如果这个值在高侧为50%,它可能是一个因素。

    注意-- TS 引脚电压将电压降低至4.1V -- 278mV 至 178mV。  热关断电压为178mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我在2019年1月的电源管理论坛上找到了您的“故障排除提示”帖子。 它解释得很清楚。 当出现低输出电压时、我的 TS 引脚电压为低电平。  该问题是由热敏电阻和电路板之间的不良连接导致的。  现在问题得到解决。 非常感谢。  

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bo

    感谢您的更新和反馈。

    BQ2409X 与 BQ24040类似、大部分故障排除/常见问题解答/提示和技巧适用。

    一些好的链接:

    •生成的常见问题解答–BQ2404X 也适用于 BQ21040、BQ24050、BQ24090和 BQ25100系列器件。
    –/CHG 引脚行为- BQ24040和 BQ2404X 系列充电完成引脚行为、/CHG
    e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/753020
    –Vin 与 Vout 压降间的关系- BQ24040和 BQ2404X 系列 Vin 与 Vout 与充电电流调节间的关系。
    e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/760760
    –TS 引脚模式- NTC 和 TTDM 模式的 BQ24040和 BQ2404X 系列 TS 引脚配置
    e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/762756
    –故障排除提示和技巧—BQ24040和 BQ2404X 系列故障排除提示、无输出、充电电流低、提前终止等。
    e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/763227
    BQ24040 --快速入门指南-- SLUA901