This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141QRGEVM:在默认设置下、电路板无法输出5V @1A

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141QRGEVM, LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784239/lm5141qrgevm-the-board-cannot-output-5v-1a-with-the-default-setup

器件型号:LM5141QRGEVM
主题中讨论的其他器件: LM5141-Q1

大家好、

我使用 LM5141QRGEVM 产生5V 电源电压、最大负载为7A。

输入为19V 电源。

但是、使用用户指南中描述的默认设置时、连接1A 负载时、电压将降至2.85V。

但在以下两种情况下、输出是正常的。

1) 1)断开负载时、输出为5V

2) 2)更改 J9连接时、将输出设置为3.3V、无论是否存在负载、输出都是正常的。

请就此提供帮助。 导致此问题的原因是什么?

此致、

肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩

    您的输入电源是否受到电流限制?

    此外、请确保按照表2中所述的出厂默认设置来评估 EVM 上的5V 输出

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh、
    感谢你的帮助。
    我使用出厂默认设置测试了电路板。
    我使用了具有7A 电流限制的电源、它可能不受限制。 根据我的经验、如果电流受到限制、电源电压将被迫下降、这对吗?

    谢谢、此致、
    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、

    您能否获取输入电压、输出的波形。 电压和 SW 节点并在此处共享。

    Ambreesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    请找到下面的波形。

    当为负载直接使用电源时、电压和电流如下面的波形所示

    当使用 EVM 为负载供电时、曲线如下所示。

    下面是 SW 和 VIN 的波形。

    谢谢、此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩

    它们是 E 负载上的电流过冲(高达8A),它不会足够快地减小电流,因此不会触发低侧电流限制。 为了验证此问题,您是否可以在电阻器负载上测试电路板? 您还可以做的另一件事是首先启用设备,然后连接负载,以查看您是否看到类似的问题。

    --阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    我认为这不是 E LOAD 问题、对于1A 负载、曲线将是这样的。

    我已经测试过、问题仍然存在。 我忘了指出

    此外、我认为这不是一种高效的方法、您能否在您的身边检查您的想法?

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    LM5141-Q1 EVM 的额定直流负载为5A (请参阅 EVM 用户指南 snvu522)。 根据68nF 软启动电容、输出电压斜坡速率设置为输出电容充电的电流。 9m Ω 分流器可将电流限制设置为8A 峰值电感器电流、剩余电流将提供给负载。

    请使用电阻负载进行测试、以避免电子负载可能发生电流过冲。

    此致、
    Tim