This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:由于输出电容限制、需要寻找替代器件

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TPS799, TPS735, TPS734, LP2989, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809183/lp5907-looking-for-alternate-due-to-output-capacitance-limitation

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件: TPS799、 TPS735、 TPS734、 LP2989、 TPS7A90

您好!

我计划将少数3.3V LP5907稳压器用于混合信号设计、并发现由于10uF 输出电容限制、有几个实例我无法使用该稳压器。 这是由于 reg 将为其供电的部件的电容要求(例如、将 DAC 和 ASRC 耦合)。  

输入为5VDC、输出为3.3VDC、最大电流为150mA。 需要至少支持30uF 的输出电容。 与5907具有相似的噪声和热特性。

您可以为此应用推荐替代 LDO 吗?  

谢谢

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的发送。 以下是一些可能符合您要求的器件:TPS734、TPS735、LP2989或 TPS799。

    如果您愿意使用可调输出 LDO、那么我强烈推荐 TPS7A90、它的最小电容尺寸实际上是10uF。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    TPS7A90看起来很棒! 感谢推荐!  

    Ian