请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138A 团队、
我的客户将他的 PWM 模块与 PWM1的 SYNC 输出连接在一起、PWM1通过主/从 PWM 模块配置选项提供给 PWM2–PWM6。 他正在尝试断开模块2和3之间的链路、以便可以使用以下菊花链:
- PWM1 -> PWM2
- PWM3 -> PWM4 -> PWM5 -> PWM6
当客户尝试设置 EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE 时、他发现 CTR 会在递增和递减计数时暂停一段时间。 这一切都是使用 Matlab Simulink 自动生成的代码、该代码会拉入自定义 C 模块以帮助配置 PWM。 PWM 还会触发一个 ISR、用于计算所有控制代码。 当他没有将所有 PWM 作为一个从器件连接到 PWM1时、它的配置方式存在一些问题、这使得他无法实现良好的运行。
请提供建议。
谢谢
Viktorija