This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:什么原因可能导致短路?

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785632/lmz30606-what-could-cause-a-short-circuit

器件型号:LMZ30606

我们已将此器件设计为我们的产品之一。 我们有2个客户退货、但失败率相同。 基本上、以下引脚之间存在非常灾难性的短路:VOUT、PH、VIN、AGND。  显然、这是一个非常坏的消息。

没有明显的外部损坏、这肯定是芯片本身。 我在从 PCB 上移除它后对其进行了探测。  但它的发生方式根本不明显。  

我已经附上了原理图-有什么想法可以说故障模式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    您能否提供组装焊料曲线? 此外、您的工作条件是什么? (VIN=5V、VOUT=TM、IOUT=TM)。 该故障是零时间故障还是在运行一段时间后发生?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN 应为5V。 Vout = 3.3V。 Iout = 0至2A
    当这些设备离开我们的工厂时、它们已经过全面测试、因此这是现场故障、而不是零时故障。

    我只是想弄清楚是什么导致器件短路?
    过压会怎么做?
    由于保护二极管、反极性是不可能的。
    我认为输出端不可能出现过流? 过流时会发生什么情况? 器件是否关闭? 或者是否可能发生某种热失控?

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    如果不进行故障分析、这将是一个艰难的选择。 我可以说、由于 EOS 损坏、VIN 短接到 VOUT 的问题已经出现。 器件建议输入范围内的过压可能会导致内部电感器损坏并导致短路。 OCP 特性如 图26所示

    您能否确认客户现场的 VIN 处于6V 输入电压推荐范围内?  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    我可以获取有关此内容的更新吗? 如前所述、器件上的 EOS 损坏可能会导致您看到的这些故障。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我真的不知道如何继续。 EOS 是可能的、但我无法证明它。 如果您认为输入端过压可能会导致如所述的短路、这可能就是原因。

    此致、

    Jon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    我建议发送一些未修改的故障电路板进行故障分析。 请仔细阅读"故障分析"、以获取有关请求的详细信息和"客户退货"的更多信息。

    此外、您可能需要添加电解输入大容量电容器、以帮助防止将来发生过压尖峰。 这假设其输入源固定为5V、但在启动/开启期间可能会瞬间尖峰。

    此致、

    Jimmy