This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:JEITA VSET 值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809092/bq25601-jeita-vset-value

器件型号:BQ25601

尊敬的 TI 支持成员:

 

即使 REG07位4设置为"0"、ChargeVoltage 也不会变为4.1V。

以下是 NTC_FAULT ="010"(45-60°C)和 CHRG_STAT = 11 (充电终止)后的充电电压和充电电流波形。

 

充电电压为4.02933V、而不是4.1V

正确的行为

VSET 具有以下三个值。 实际值是多少?

 

此致、

Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

     4.05V 是典型值、4.1V 是最大值。 我在 EVM 上对此进行了测试、发现在 TS WARM 中 VBAT 稳压至4.044V、这与您的结果类似。

    此致、

    Angelo