This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:BQ24735EVM 入门

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787775/bq24735-getting-started-on-bq24735evm

器件型号:BQ24735

在使用 BQ24735 EVM 时、我能够正确获取信息、直到下面的数字3。

 

读取 GUI 时的屏幕截图:

 

执行步骤2.4.2 (#3)后的屏幕截图

 

我只在电池接地端测量0.7V,无法获得高达12.6V 的输出

注意:回放已连接但未打开(无加载)

 

我尝试继续下一步,但无法给转换器充电。

 

请建议如何启用转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    这是不寻常的;按照用户指南中的步骤、我能够获得 VBAT = 12.6V。

    只需确认一下、第2.4.1节中的所有测量值都是正确的、但写入充电电流和充电电压寄存器后、VBAT 不会改变、只会保持在0.7V?

    是否已连接跳线 JP1? 此外、您是否在断开电子负载的情况下尝试过此操作、以确保它们不会导致任何问题?

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的回复。 IC 已损坏。 更换 IC 后、电路板再次工作。

    关于此 EVM 的另一个问题是、该 EVM 上 U2电路的功能是什么? 客户是否需要将其添加到自己的设计中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    很高兴听到您解决了原始问题!

    U2是双数字晶体管、有助于在系统关断时降低电池静态电流(有关更多详细信息、请参阅数据表中的第10.2.2.3节)。 这是可选的、EVM 也不包含它。

    此致、
    Angelo