请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24735 在使用 BQ24735 EVM 时、我能够正确获取信息、直到下面的数字3。
读取 GUI 时的屏幕截图:
执行步骤2.4.2 (#3)后的屏幕截图
我只在电池接地端测量0.7V,无法获得高达12.6V 的输出
注意:回放已连接但未打开(无加载)
我尝试继续下一步,但无法给转换器充电。
请建议如何启用转换器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.