This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:使用 BQ25713EVM-017上的 I2C 接口设置和复位 HIZ 模式

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807978/bq25713-set-and-reset-hiz-mode-using-the-i2c-interface-on-the-bq25713evm-017

器件型号:BQ25713

我有一个 BQ25713充电器、它从 VBUS 获取初始电源、为超级电容器充电。 为了快速为 SCP 充电、BATFET 源极短接至 BATFET 漏极。
根据数据表中的要点9.6.5.1、BQ25713需要保持在 HIZ 模式直到配置完成。 我发现、BQ25713在我能够通过 I2C 接口启用 HIZ 之前启动充电序列。 是否有办法从一开始就启用 HIZ 模式、并在稍后根据 I2C cmd 释放 HIZ 模式? 目标是保存 CPU 引脚以控制 HIZ 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可以使用 ILIM_HIZ 引脚拉至接地来控制 HIZ 模式。 当被拉至接地时、转换器被置于 HIZ 模式。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../oscilloscope.pdf

    您好 Joel

    感谢您的回答。 我知道通过引脚 ILIM_HIZ、我可以进入和离开 HIZ 模式、但 我不想在 CPU 侧为该功能使用引脚。

    附件包括三种测量:
    1.有源 BATFET 的充电行为:可以看出 VSYS 在 I2C 配置启动前一直通电。
    BATFET 短路时的充电行为:这看起来我喜欢它、但我不确定 BQ25713在此配置下是否正常?
    3、BATFET 短路时的充电行为和 ILIM_HIZ 信号的使用:BQ25713在此配置下正常。 但是、正如我提到过的、我不想用 CPU 引脚来驱动 ILIM_HIZ 信号。

    如果是2、请告诉我。 配置是否大声或是否会随时间损坏 BQ25713?

    此致、
    ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0777.oscilloscope.pdf

    您好 Joel

    感谢您的回答。 我知道通过引脚 ILIM_HIZ、我可以进入和离开 HIZ 模式、但 我不想在 CPU 侧为该功能使用引脚。

    附件包括三种测量:
    1.有源 BATFET 的充电行为:可以看出 VSYS 在 I2C 配置启动前一直通电。
    BATFET 短路时的充电行为:这看起来我喜欢它、但我不确定 BQ25713在此配置下是否正常?
    3、BATFET 短路时的充电行为和 ILIM_HIZ 信号的使用:BQ25713在此配置下正常。 但是、正如我提到过的、我不想用 CPU 引脚来驱动 ILIM_HIZ 信号。

    如果是2、请告诉我。 配置是否大声或是否会随时间损坏 BQ25713?

    此致、
    ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adi、

    抱歉。 我知道您可以选择在 CPU 上使用备用 GPIO 来实现这一点。

    如果硬件实现不起作用、则必须执行软件路由。 当超级电容器完全放电时、该路径将有间隙。 在这里、您可以在插入输入之前使用 EN_HIZ 位来启用 HIZ 模式。 不过、问题同样在于超级电容器组死电且未施加输入的情况。 在这里、所有设置都将恢复为其默认状态。  

    我还注意到您在此实现中将跨 BATFET 短路。 如果保持 BATFET 就位、则可以更轻松地禁用充电、或在电容耗尽时将充电电流保持在最低水平、降至128mA。  

    此致、

    Joel H