This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A64:在 ucd3138A64中校准和配置温度传感器

Guru**** 2523680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787889/ccs-ucd3138a64-calibration-and-configuration-of-temperature-sensor-in-ucd3138a64

器件型号:UCD3138A64

工具/软件:Code Composer Studio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一位专家正在研究这个问题、很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoeb、您好!

    结果寄存器中的 ADC 计数需要从 TEMPREF 寄存器中的值中减去、然后乘以上表中的"温度分辨率"、这将提供高于室温(25 C)的温度升高。

    例如、假设寄存器 TEMPREF 显示的是3030十进制的值。

    C51十六进制的结果寄存器值转换为3153十进制、

    因此、温度为 ((3153 - 3030)* 0.0969)+ 25 = 11.92 + 25 = 36.9°C

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果上述问题能解决、请将此帖子的状态设置为已解决。
    此致、